欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚筒输送机的种类与选型方法

  • 2024.03.27 16:49:36
  • 米思米
  • 3926

滚筒输送机的种类与选型方法

材质的种类

材质

特点

钢材

标准型,廉价。坚固耐用,可选尺寸众多。

不锈钢

适合用于水产业等需要与水接触的场所,以及需要保持洁净度的场所。

铝

其自重比其他滚筒输送机更轻,易于携带,是物流运输等行业的理想选择。

树脂

自重比铝滚筒输送机更轻,且防锈。

当希望避免划伤输送对象物品时,适合选用此类产品。


滚筒输送机的类型

类型

特点

直线辊道

                                                                                   滚筒输送机的种类与选型方法

也可提供能够轻松完成滚筒输送机拆装的插入式滚筒。

曲线辊道

滚筒输送机的种类与选型方法

曲线输送机上使用了锥形滚筒,可以使输送对象更顺畅地流动。

滚筒输送机的种类与选型方法

 

搭接

滚筒输送机的种类与选型方法

用于分支或合流的装置。

抬起

滚筒输送机的种类与选型方法

用于确保通道畅通,让人员能够顺利进出另一侧。


支脚安装例

无脚轮时

                                   滚筒输送机的种类与选型方法 

带脚轮时

滚筒输送机的种类与选型方法

将多台输送机连接在一起使用时

滚筒输送机的种类与选型方法


 滚筒输送机的选型方法                                                                                       

滚筒宽度选择

根据输送对象的外形尺寸选择滚筒宽度。

1.一般情况下,当没有曲线辊道而只有直线辊道时,最佳滚筒宽度为输送对象底面宽度+50mm以上。

滚筒输送机的种类与选型方法

 

2.当使用托盘或以类似方式装运货物时,即使滚筒宽度小于输送对象的底面宽度,只要输送对象不会与机架相接触,同样也可使用。

3.请确认输送对象的流动方向。

即使是同一种输送对象,沿长度方向流动与沿宽度方向流动时,所需的滚筒宽度也是不同的。在搭建生产线时,有时也会出于便于操作考虑而改变输送对象的流动方向。请务必在简图上以箭头注明输送方向。

滚筒输送机的种类与选型方法

 

滚筒间距与支脚间距的选择

1.滚筒间距取决于输送对象的底面长度与质量。间距选择应确保始终有4根(3个间距)以上的滚筒支撑输送对象。

 并且每1根滚筒的受力应低于允许载荷。

2.支脚间距应根据输送机承受的载荷相应选择。将输送对象质量换算为每m的载荷后,应低于允许载荷。

(对于90°曲线辊道,请务必进行3点支撑。)

※输送机的连接部分也应安装支脚。

 

推荐的滚筒间距

确保始终有4根滚筒(3个间距)支撑输送对象,可以让输送更加顺畅。

有3个以上间距支撑

输送对象移动过程中,所连接的滚筒变为3根、4根、3根……考虑到经济型,通常根据这个计算决定间距。

 

 

滚筒输送机的种类与选型方法

 

 

滚筒输送机的种类与选型方法

滚筒输送机的种类与选型方法

 

输送机长度的选择

1. 当使用铝制或树脂制便携式输送机时,取决于易于操作的长度以及输送机产品的重量(kg=自重)。滚筒输送机的种类与选型方法

2. 标准长度会因机型而异,通常是去除曲线部分,按照

滚筒输送机的种类与选型方法  计算

3. 尾数部分采用非标准长度的输送机。

滚筒输送机的种类与选型方法

 


 

 

自走坡度选择

重力输送机(无动力滚筒)中最为重要的,是自走坡度的确定方法。

如果选择了错误的自走坡度,可能会出现输送对象无法自走,或是速度过快,可能会对生产及作业造成不利影响。

 

1. 自走坡度取决于输送对象的底面状态、材质、重量等。

2. 右表中是常见的自走坡度,安装后难以更改坡度时,或输送对象的底面状态特殊时,请与制造商联系商洽。在选择自走坡度时,建议先进行测试。

 

滚筒输送机的种类与选型方法

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities